您好、先生、
您会帮助检查补偿器吗? 它是否适用于950KHz 和650KHz 开关频率?
Vin=9V 至16V、Vout=5V、Iout=3.5A、最高环境温度=85C、开关频率= 950KHz 和650KHz
电感= 10uH、输出电容:470uF 电解电容//10uF MLCC
谢谢!
Vito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
您会帮助检查补偿器吗? 它是否适用于950KHz 和650KHz 开关频率?
Vin=9V 至16V、Vout=5V、Iout=3.5A、最高环境温度=85C、开关频率= 950KHz 和650KHz
电感= 10uH、输出电容:470uF 电解电容//10uF MLCC
谢谢!
Vito
您好、Samuel、
请在附件中找到布局文件。
我有疑问。 TPS54540具有内置输出过压保护。 为什么不触发 OVP?
e2e.ti.com/.../MAIN_2D00_P4C1249ZA_2D00_PP0_2D00_PCB_2D00_180717_5F00_DCDC.pdf
谢谢!
Vito
您好、Samuel、
我们在 TPS54540-Q1 EVM 和客户电路板之间进行了交叉参考。 我们在 EVM 上安装了客户的 TPS54540、电感器(L10)、输出电容器(C86、C87)、二极管(D16),将 EVM 频率设置为950KHz 并使用相同的 COMP 值。 我们将 EVM 连接到了客户的电路板,并确认没有尖峰。
我们希望使用 EVM 重现此问题。 我们切断了 IC GND 引脚和 EVM IC 下方散热焊盘之间的连接。 我们将 EVM 连接到了客户的电路板,并确认没有尖峰。
您对 PCB 布局改进或组件更改有什么建议吗?
谢谢!
Vito
您好、Samuel、
当我们增加 Fsw 时、尖峰变得更高。
我们观察到、输出电压在软启动时间后保持上升、并在2ms 后开始下降。
所有测量都是使用同一电路板完成的。 IC GND 引脚连接到 IC 下方的散热焊盘。
BTW、我们在非常靠近 IC VIN 引脚和 GND 引脚的位置添加了一个470uF 电容器。 但问题并没有消失。
谢谢!
Vito
Vito、
850kHz 看起来具有与950kHz 非常相似的过冲、但650kHz 根本没有过冲。 只是一个看起来像过冲开始的小尖峰。 您是否测试了700kHz、750kHz 或800kHz? 看到这种趋势将是有益的。
让我让另一位工程师参与其中。 同时:
Sam
您好、Robert、Samuel、
我们在 L10和 C86之间放置了一个1uF 陶瓷电容器、并将 C90移到非常靠近 C89的位置。 遗憾的是、尖峰仍然存在。
2.我们将 EVM 的二极管 PDS760-13安装到客户的电路板上。 我们确认尖峰消失了。
客户的二极管器件型号为 B540C-13-F
4.请在封装内找到 SW 波形测量值。
e2e.ti.com/.../TPS54540-measurement-20180827.xlsx
BTW、我们将在本周三之前解决此问题。 请在这方面提供帮助。
谢谢!
Vito
您好、Vito、
大输入环路–请参阅下图–与二极管的寄生电感相结合、会导致开关波形产生噪声。 当开关节点落在您提供的波形中时、下冲可以看出这一点。 即使使用 EVM 二极管、该电压也会达到-5V
在频率较高的电路中、芯片会受到更多噪声的影响、从而使其更加敏感。 您可以执行四项操作来解决此问题:
最推荐:使用 TPS54540B-Q1系列。 我们已建立内部电路、以便该器件能够承受更多的开关噪声。
减少输入环路:如果难以移动大输入电容器、请添加第二对较小的电容器。 对于第二对、将产生100nF 的电容。 请参阅下图以了解建议的位置。
选择与 EVM 中的电感较低的二极管、或并联添加第二个二极管。
尝试一个 SW 节点缓冲器:与100pF 串联的5R0应该能够正常工作。 缓冲器的接地端应尽可能靠近芯片的接地端,DAP 也可以。
由于此设计微不足道、我建议运行频率以查看最终设计有多少裕度并比较解决方案。 使用最大频率而不是通过/失败将允许比较替代解决方案。 使用 TPS54540B-Q1将增加比推荐的其他解决方案更高的最大频率、因此所需的重新设计更少。
此致、Robert
您好、Robert、
我昨天提供的开关波形是使用客户的二极管 B540C-13-F 而不是 EVM 二极管 PDS760-13完成的。
我无法从 PDS760-13数据表和 B540C 数据表中找到电感信息。 您能告诉我在哪里可以找到电感信息以及如何选择二极管吗?
使用另一个与 D16并联的二极管 B540C-13-F 并将 Fsw 设置为950KHz:
使用另一个与 D16并联的二极管 B540C-13-F 并将 Fsw 设置为1.2MHz、我们可以在启动期间看到尖峰。 请参阅图5。
使用另一个与 D16并联的二极管 B540C-13-F 并将 Fsw 设置为1.5MHz、我们可以在启动期间看到尖峰。 请参阅图8。
我们将 fsw 设置为1.2MHz,在芯片附近添加了一个1uF 电容器,添加了一个 SW 节点缓冲器和一个与 D16并联的 B540。 尖峰仍然存在。
e2e.ti.com/.../TPS54540-measurement-20180828.xlsx
下面是测试结果的摘要。
| fsw | 950KHz | 1.2MHz | 1.5MHz |
| 另一个 B540并联 | 无尖峰 | 峰值 | 峰值 |
| 另一个 B540并联+ 1uF VIN 电容器。 | 峰值 | ||
| 另一个 B540并联+ 1uF VIN 电容器。 RC 缓冲器 | 峰值 |
您是否会解释二极管电感/开关噪声导致加电时输出尖峰的原因?
此致、
Vito
您好、Vito、
感谢您执行我们建议的实验。
遗憾的是、许多二极管制造商不会在其数据表中分享其电感值。 通常,这些信息会在其详细的封装信息中列出,这些信息通常与二极管的数据表分开,因为许多二极管共享同一个封装。 如果网络上没有此信息、有时二极管制造商会在联系时共享此信息。
开关节点脉冲在启动期间具有负尖峰的原因是启动期间负载电流较重。 在启动期间、除了存在任何负载外、还对输出电容器进行充电。 使用您拥有的输出电容器、启动期间会额外增加1.2A 至1.6A 之间的电流。 负载中的任何电容都会增加该电流。 请注意,在此期间,原生尖峰(最好使用两个二极管)仍然超过部件的绝对最大值规格。
您似乎有一个具有两个二极管的解决方案、但没有良好的裕度。 1.2MHz 检查表明、此设计仍然微不足道。 最佳解决方案是使用 TPS54540B-Q1。 噪声和高频开关节点可能导致过冲的原因有两个: 第一个原因是在该 IC 中、接地设计为具有最低电势、仅 PN 结和基板电阻即可隔离模拟电路。 第二个原因是、与使用绝缘体隔离器件相比、仅通过结来隔离器件、噪声更容易进入模拟电路、例如在 PCB 上的分立式解决方案中。 由于结在正向偏置时导电、因此当开关低于接地时、IC 对开关噪声最敏感。 为了克服噪声、在 TPS54540B-Q1中、我们改进了模拟电路(提高的电流驱动能力)、从而使该器件能够承受更多的噪声。
此致、Robert