This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:低温运行问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723688/tps61030-low-temperature-operation-problem

器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件: TPS61230A

大家好、

我们的客户 Benewake 正在其项目中使用 TPS61030。 但现在、它们在低温运行下会遇到一个问题。 下面是它们的电路、输出负载不超过2A。

在正常 工作温度下、系统正常。 但在-20C 测试下、系统异常。 客户进行了交叉实验。 它们将5V 电源与外部电源相连、系统正常工作。 因此、我们认为这是由于5V 电源的异常。

您能对此发表一些评论吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    客户发现了哪种异常行为? 您能否测量 VIN、SW 和 VOUT 波形以显示异常行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    客户发现整个系统的输出异常。 但是、对于我们部件的性能、它们没有得到任何特定的波形、由于实验限制、它们无法测量输出波形。

    根据您的经验和客户的原理图、您能发表一些意见吗?

    谢谢、此致、
    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    电感器的额定电流小于要求值。 请更改为具有>4A 电流能力的较大电感器。
    TPS61030对于3.3V 至5V2A 应用而言实际上并不是一种好的解决方案。 该器件可能会触发电流限制。 我建议将器件用作 TPS61230A