请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61030 主题中讨论的其他器件: TPS61230A
大家好、
我们的客户 Benewake 正在其项目中使用 TPS61030。 但现在、它们在低温运行下会遇到一个问题。 下面是它们的电路、输出负载不超过2A。
在正常 工作温度下、系统正常。 但在-20C 测试下、系统异常。 客户进行了交叉实验。 它们将5V 电源与外部电源相连、系统正常工作。 因此、我们认为这是由于5V 电源的异常。
您能对此发表一些评论吗?
谢谢、此致、
将会