大家好、
我正在使用需要可充电电池组的移动设备。 大多数组件都在3.3VDC 上运行、但我有一个需要5VDC 电源的蜂窝调制解调器。
是否有人可以向我介绍一些参考设计、以便我查看可用的各种选项?
谢谢、
Bob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
感谢您的回复。 我可以打开各种电池化学物质和#电池。 充电方法是将 USB 电缆插入系统并让其通宵充电。 (我意识到这会使充电电流最大为100mA、但如果需要、我们可以查看其他选项、例如扩展坞以提供更高的充电电流。)
我们仍在研究外壳的总尺寸、但当前的目标是像5英寸 x 2英寸 x 2英寸这样的尺寸。
我们希望系统使用电池运行大约8-10小时、计算平均电流为200mA。 (我仍在构建原型、因此准确的消耗值是估计值。)
谢谢、
Bob