This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找可充电5VDC 设计的参考设计

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722742/looking-for-a-reference-design-for-a-rechargeable-5vdc-design

主题中讨论的其他器件:BQ24040

大家好、

我正在使用需要可充电电池组的移动设备。  大多数组件都在3.3VDC 上运行、但我有一个需要5VDC 电源的蜂窝调制解调器。

是否有人可以向我介绍一些参考设计、以便我查看可用的各种选项?

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    我能不能从您那里获得更多信息、比如电池化学成分、串联/并联电池数量和容量、电池充电的输入电源、充电时的运行情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。  我可以打开各种电池化学物质和#电池。  充电方法是将 USB 电缆插入系统并让其通宵充电。 (我意识到这会使充电电流最大为100mA、但如果需要、我们可以查看其他选项、例如扩展坞以提供更高的充电电流。)

    我们仍在研究外壳的总尺寸、但当前的目标是像5英寸 x 2英寸 x 2英寸这样的尺寸。

    我们希望系统使用电池运行大约8-10小时、计算平均电流为200mA。   (我仍在构建原型、因此准确的消耗值是估计值。)

    谢谢、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    如果不执行 USB 枚举、USB 端口仅限于100mA。 我们的充电器不执行枚举、因此从技术上讲、您需要一个 USB 芯片来执行此操作。 尽管如此、我们的许多客户似乎忽略了该规范、或使用措辞含糊的修订版从传统 USB 端口上拉至500mA。

    我将假定您使用单节锂离子电池。 根据您的要求、您至少需要2000mAHr 电池。 在8小时内隔夜充电至少需要2000mAHr/8hr = 250mA 充电电流。 您可以使用其中一个基于线性稳压器的充电器来实现如此低的充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈。  您能给我指出一个参考设计(原理图显示了要使用的 TI 芯片和支持电容器/电阻器、并推荐电池)吗?  我很难找到5V 的参考设计。  我有一个工作设计、使用的电压要低得多(约为4V)。

    再次感谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bob
    bq24040可能满足您的要求。
    这是一款5V 线性充电器、可设置为100mA/500mA 或最高1A、最少的外部器件数。
    除了数据表和用户指南、请参阅快速入门指南 SLUA901。

    www.ti.com/lit/pdf/slua901
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的建议、您是否推荐了电池? (最好是 DigiKey 器件型号或其他供应商。)

    再次感谢、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    我们通常不建议使用电池。 也就是说、我们论坛中常用的可用电池是18650。 TI 确实有按终端设备分类的高级参考设计、例如 www.ti.com/.../overview.html 和可按电源要求 www.ti.com/.../index.html 搜索的参考设计数据库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    18650电池上的电压为3.7V、因此让我失望。  也许我使用的配置是2....

    我将检查这些链接。

    非常感谢!

    Bob