主题中讨论的其他器件: BQ25505、 TPS63000、 TPS63020、 TPS630250、 TPS63030、 CSD16301Q2
大家好、我最近设计了一个使用 bq25505能量收集器和 TPS63050降压/升压转换器的电路。 我正在使用能量收集器通过太阳能为锂聚合物电池充电、我需要调节输出电压。 能量收集装置运转良好! 但是、TPS63050似乎没有将输出电压调节到所需的3.3V。除了我使用的工具可能不够精确、无法将 TPS63050焊接到 PCB 之外、我认为降压/升压转换器可能存在接地问题。 我还将 PFM/PWM 开关设置为低电平、并将两个电流限制设置为高电平。 总的来说、我想知道是否有一个更简单且采用更大封装的替代降压/升压转换器。 任何想法都将不胜感激。