This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350-1与 bqStudio

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720897/bq78350-r1-bq78350-1-with-bqstudio

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

我使用 bqSTUDIO (+EV2400)与 bq78350-R1通信。

该组件符合 SMBus 规范、可在10kHz 至100kHz 的频率范围内工作。

我想将频率更改为在10k 和20kHz 之间的较低频率下工作。

如何从 bqStudio 更改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很确定您不能在 bqstudio 的设置中更改它。 但是、出于您的目的、它将始终适用于您建议的频率范围。 我将再次与 FW 工程师确认是否可以在接下来的2天内完成此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的关注。
    那么如何更改频率呢? 我在 EV2400和我的电池组之间添加了光电隔离接口。 我想通过将频率通信从10kHz 增加到100kHz 来逐步测试通信、因为它现在不起作用。 如果我像往常一样直接沟通、它就会起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否像往常一样直接沟通、解释一下您的意思? 您是指 ev2400与 EVM 之间的直接连接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直通意味着与 EV2400和配备 BQ78350-R1的电池管理系统之间实现直接连接。 因此在这种情况下无需更改频率。

    现在、我想设计 一种新的解决方案来提高 SMBus 隔离、因此我想更改故障排除频率。 我没有成功设置该频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我们将讨论设计并了解如何实现这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 为 bqStudio 提供此选项非常有用。 它将帮助您的客户进行故障排除。

    期待收到您的来信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 无论怎样、ev2400看起来都不会减慢速度。 在这种情况下、ev2400是总线主控、因此频率由它设置。 但是、如果您的 MCU 可以设置总线频率、则监测计将能够在10kHz 至100kHz 之间与其通信。