请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 EV2400
我使用 bqSTUDIO (+EV2400)与 bq78350-R1通信。
该组件符合 SMBus 规范、可在10kHz 至100kHz 的频率范围内工作。
我想将频率更改为在10k 和20kHz 之间的较低频率下工作。
如何从 bqStudio 更改它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 bqSTUDIO (+EV2400)与 bq78350-R1通信。
该组件符合 SMBus 规范、可在10kHz 至100kHz 的频率范围内工作。
我想将频率更改为在10k 和20kHz 之间的较低频率下工作。
如何从 bqStudio 更改它?