This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:要使用的 LED 电流计算公式

Guru**** 2496585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720478/tps92515-the-led-current-calculation-which-formula-to-use

器件型号:TPS92515

大家好、

我们的一位设计工程师不了解我在附件中的原理图仿真结果。 根据2016年4月- 2016年8月修订版数据表、在第10页的图11中、峰值电感器电流或 LED 电流应等于 IADJ 电压除以10、然后再次除以 Rsense、 根据原理图、L1上的电流读数应为17mA、但我的仿真结果显示读数为858mA。 您是否想告诉我、我们应该使用哪个方程来验证仿真结果是否准确? 我向该 TPS92515 PSpice 模型的引脚 PWM 馈入4us 周期、2.8V PWM 信号的2us 脉冲宽度。 Vled 的读数为42V。 我将 Vin 设置为48V。

您是否可以帮助我解释我们应该在数据表中使用的公式并插入数字以显示详细信息? 因此、我可以向我们的设计工程师确保我从 TI 网站下载的 PSpice 模型是要使用的正确模型、结果对于我们的实际生产参考是可信的。  

谢谢、

Terri

 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Terri、

    峰值电流应为3.5V*(20K/(20K+100K)= 0.583V、0.583/10 = 0.0583V、0.0583/(6 Ω//7 Ω)= 18mA 峰值。

    关断时间约为41.5V/26Kohm = 1.596mA、I = C *(dv/dt)、C=150pF、dv = 1.0V、I = 1.596mA、dt = 94nS。

    占空比= 42V/48V = 0.875

    导通时间= 0.875/(1-.875)*94nS = 658nS

    Fsw = 1/(94nS + 658nS)= 1.33MHz

    电感器峰间纹波= V = L*(di/dt)、V=42V、L=7uH、dt = 94nS、di=0.564A、 如果峰值为18mA、则无法实现这一点、因此这种情况非常不连续。 如果电感器为1mH、则峰间电流纹波将为3.95mA。

    数据表方程是要使用的正确计算。 它是一个降压转换器、因此上面等通用公式也起作用。 在极低的电流下运行高频可能很难。 此外、如果您使用的是 PWM、它对高频也没有很好的响应、4us 是250KHz PWM 速率、则在250Hz 速率下会更好。

    Viadj 设置得相当低、因此精度不如使用更高的 Viadj。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Irwin、

    感谢您的详细回复。 但仿真结果很好地显示了 LED 负载对外部 PWM 控制(来自 V19)的响应上的电流和电压、并且具有858mA 的电流。 请参阅附件、了解 PWM 控制信号与 LED 负载响应上的电压和电流之间的关系。 我将 VIadj 调整为更高的值、它不会对电流读数产生太大的影响。 我想我直接获取这里 LED 电流的电感器电流。 根据 PWM 控制信号、该电流波形本身非常稳定。 我的问题是、我是否应该信任 PSpice 仿真工具的结果?

    谢谢、

    Terri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terri、

    请告诉我、使用6欧姆和7欧姆电流感应电阻器时电流是如何的?  如果 Viadj 为最大值、则峰值电流阈值为240mV。  0.24V/3.23欧姆= 74mA。  峰值电流与这些电流感应电阻器的峰值电流一样高。

    如果所附的原理图不正确、我无法帮助提供不正确的信息。

    如果电流感应电阻器为6和7欧姆且电流为858mA、您是否应该相信 PSpice 仿真的结果?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terri、

    查看您的原理图、关断计时器也以 VCC 和电阻器 R8为基准。 这将导致与 Irwin 计算不同的关断时间。 您的计时器应仅以 VOUT 为基准、除非您使用与负载并联的分流 MOSFET 直接调制负载。 这种配置可能会导致非常短的关断时间。 在短关断时间和最短导通时间(请参阅数据表)的情况下、当 PWM 信号为高电平时、器件可能无法控制地对电流进行额定值。 请查看数据表以查看原理图的正确连接。

    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JP、

    感谢您的回复。 我正在使用外部 PWM 信号、在参考数据表中的第8.3.4节之后、为了使该电路能够在4uS 的快速开/关时间内正常工作、我必须将 R8置于这里。 如果我将 Rsense 更改为0.25ohm、则串联 LED 上的电流输出为2A、我们选择的 LED 通常在1A 以下运行。 我们的设计仅限于特定数量的串联 LED。

    谢谢、

    Terri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terri、

    仅当您有一 个与负载并联的外部 FET (分流器)时、才需要该电阻器(在您的情况下为 R8)。  我在您的原理图中看不到这一点。  如果仅使用降压转换器(TPS92515内部)的主 MOSFET 进行 PWM 调光、则绝对不应使用该电阻器。

    当分流 FET 调光时、第二个关断计时器电阻的用途是更改完全分流条件下的关断时间、从而使转换器保持接近恒定的纹波。  如果您是并联 FET 调光、则需要根据数据表中的公式(9)来调整电阻器的大小、使其不同于标准关断时间电阻器。  您最终应该为 R8提供更大的电阻值。

    -JP