大家好、
我们的一位设计工程师不了解我在附件中的原理图仿真结果。 根据2016年4月- 2016年8月修订版数据表、在第10页的图11中、峰值电感器电流或 LED 电流应等于 IADJ 电压除以10、然后再次除以 Rsense、 根据原理图、L1上的电流读数应为17mA、但我的仿真结果显示读数为858mA。 您是否想告诉我、我们应该使用哪个方程来验证仿真结果是否准确? 我向该 TPS92515 PSpice 模型的引脚 PWM 馈入4us 周期、2.8V PWM 信号的2us 脉冲宽度。 Vled 的读数为42V。 我将 Vin 设置为48V。
您是否可以帮助我解释我们应该在数据表中使用的公式并插入数字以显示详细信息? 因此、我可以向我们的设计工程师确保我从 TI 网站下载的 PSpice 模型是要使用的正确模型、结果对于我们的实际生产参考是可信的。
谢谢、
Terri