This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244:过流故障

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD74120, UCD7242, TMS320C6678, UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718516/ucd9244-over-current-fault

器件型号:UCD9244
主题中讨论的其他器件:UCD74120UCD7242TMS320C6678

团队、  

我的客户发现此间歇性问题:

我有一个包含两个 TMS320C6678 DSP 的板。  它们由 UCD9244以及用于 CVDD 的 UCD74120和 UCD7242供电、以提供1.0V 和1.5V 电压。

当电路板启动并运行时、我观察到1.5V 电源上的电流消耗约为1.6A。

我看到的是、在间歇性时间、电路板将断电、唯一的故障指示是1.5V 电源轨的 FLT 线路跳闸。  我已经做了一些调查并确定故障不是由温度引起的、而是由过流故障引起的。  我将示波器连接到了监控芯片 FLT、IMON 和 PWM 的电路板。  我看到的是、来自 UCD9244的 PWM 似乎急剧变化、导致 IMON 尖峰并引发故障。

我在多个电路板上看到了这种情况、而且非常间歇性。  我已经看到电路板在任何地方运行了1分钟到24小时以上。  请提供任何帮助。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是很多事情、但我首先要查看1.5V 电源轨上的补偿、如果这是问题、这应该是一个简单的配置修复。
    此外、该电源轨上的反馈是否可能由功率级的任何开关节点或电路板上的任何其他噪声电路运行。
    您能否转发设计功率级部分的原理图和 UCD9244的配置文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 等待客户的输入。

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、原理图已发送至您的电子邮件。 请确认您已收到该邮件。
    谢谢
    Viktorija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢、我今天将介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据首次传递文档提出几个问题。
    如果第4个电压轨(1.5V)以1396kHz 的频率运行、则其他电压轨设置为751kHz。
    从 Fusion GUI 的设计库中选择的100uF 通用输出电容器具有100m Ω ESR、我怀疑这可能要低得多。 它是陶瓷电容器吗?
    您能否验证列出的输出电感器是 HM72A-06R68LFTR、这没有问题、只需确保我正在使用正确的元件即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    来自客户:

    1.  我最初在751KHz 处有第4个电压轨、如上一封电子邮件中所述。  当我像其他电源轨一样将开关频率设置为751KHz 时、就会出现此问题。  作为上周的一个实验、我将开关频率提高到1396k。  在我完成开关后、我没有关闭电路板电源。  这就是我请求两个 xml 文件的原因。
    2. 直接连接在 UCD7242上的大容量电容器如下:
      1. 1500UF Kemet T530X158M2R5ATE005
      2. 100uF AVX TLCR107M004XTA 实际 ESR 为5欧姆(TANT)
      3. 47UF Kemet C0805C476M9PACTU (MLCC)
    3. 是的、这是电感器的确切器件型号。

    在 GUI 的原理图中可能会输入一些值差异。  我将输入值、退出并返回 GUI、值将被删除。  我在使用 GUI 时遇到困难、不得不尝试不同版本的操作。  当前版本似乎有很多错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、
    您有机会了解一下这一点吗?
    谢谢
    Viktorija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    我将他们的原理图与项目文件进行了对比、看起来没有太大的距离。  我确实在电源轨#4 补偿中添加了处理器页面中的一些额外电容。  我已经附加了两个他们可以尝试的文件、附加了 TI 的文件将关闭大约25K、附加了 TI_10K 的另一个文件将关闭大约10kHz。  如果他们在另一个文件的 PWM 上仍然看到明显抖动、我就包含了这一点。  它们都以751KHz 运行。

    问题:它们在所有电源轨上看到的抖动是否相同?  它们是否在 BPCAP 引脚上看到任何纹波/噪声、如果看到、它们可能会考虑在该引脚上添加2.2uF 的电容。  是3V3为控制器提供干净的电源、我在原理图中看到它从 LDO 运行、因此我不会怀疑这一点、但最好进行检查。

    Brad

    e2e.ti.com/.../VoIP_2D00_III_5F00_081518_5F00_TI.xml

    e2e.ti.com/.../VoIP_2D00_III_5F00_081518_5F00_TI_5F00_10K.xml