主题中讨论的其他器件:UCD74120、 UCD7242、 TMS320C6678、
团队、
我的客户发现此间歇性问题:
我有一个包含两个 TMS320C6678 DSP 的板。 它们由 UCD9244以及用于 CVDD 的 UCD74120和 UCD7242供电、以提供1.0V 和1.5V 电压。
当电路板启动并运行时、我观察到1.5V 电源上的电流消耗约为1.6A。
我看到的是、在间歇性时间、电路板将断电、唯一的故障指示是1.5V 电源轨的 FLT 线路跳闸。 我已经做了一些调查并确定故障不是由温度引起的、而是由过流故障引起的。 我将示波器连接到了监控芯片 FLT、IMON 和 PWM 的电路板。 我看到的是、来自 UCD9244的 PWM 似乎急剧变化、导致 IMON 尖峰并引发故障。
我在多个电路板上看到了这种情况、而且非常间歇性。 我已经看到电路板在任何地方运行了1分钟到24小时以上。 请提供任何帮助。
谢谢
Viktorija