Other Parts Discussed in Thread: BQ25504
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504EVM-674
您好!
我已将热电发生器连接到 bq25504EVM。 在我们的应用中、温差不大 、当我测量 bq25504的输入电压时、温差接近200mV。 我 知道 bq25504EVM 的启动电压至少需要330mV、因此我只需连接另一个电源即可启动系统。 我有一个超级电容器连接到 VBAT、它具有0.4F 和4.5V。 相关、我更改了 OV-th=3.6V、 UV-th=2.9V。 如果超级电容器 充电至3.4V、我希望它首先充电至3.6V、但电容器未充电、并且它实际上在4-6分钟后放电至2.9V。 这可能是由于 TEG 的输入电压较低。 如果 TEG 提供高于250mV 的电压、则电容器正在充电或至少未放电。
我认为宣传的 bq25504可在低输入电压下工作。 有什么意见?
谢谢、
Bezak