This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:当输入电压低、输入电压为200mV 时、为超级电容器充电

Guru**** 2924180 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715570/bq25504evm-674-charging-a-supercapacitor-when-vin-is-low-vin-200mv

器件型号:BQ25504EVM-674

您好!

我已将热电发生器连接到 bq25504EVM。 在我们的应用中、温差不大 、当我测量 bq25504的输入电压时、温差接近200mV。 我 知道 bq25504EVM 的启动电压至少需要330mV、因此我只需连接另一个电源即可启动系统。 我有一个超级电容器连接到 VBAT、它具有0.4F 和4.5V。 相关、我更改了 OV-th=3.6V、 UV-th=2.9V。 如果超级电容器 充电至3.4V、我希望它首先充电至3.6V、但电容器未充电、并且它实际上在4-6分钟后放电至2.9V。 这可能是由于 TEG 的输入电压较低。 如果 TEG 提供高于250mV 的电压、则电容器正在充电或至少未放电。  

我认为宣传的 bq25504可在低输入电压下工作。 有什么意见?

谢谢、

Bezak

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否捕获 VIN、VSTOR、VBAT 和 SW 上的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我无法提供此信息、因为系统是我们无法记录信息的地方。 我只使用万用表 测量不同的电压。

    此致、

    Bezak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bezak、

    问题是否已解决? 没有波形调试非常困难。 您可以在获得系统访问权限时发布新线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、通过增加输入源的数量来解决问题。

    此致、
    Bezak