请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 主题中讨论的其他器件:AM3352
当为 AM3352BZCZD80使用 TPS65217C 电源时;3352无法在较低温度下启动。
经过分析、低温下的电源输出电压约为4.7至4.8V、这会导致 TPS65217C 电源故障。
65217通常可在2.75-5.8V 电压下工作、而4.7-4.8V 电压未超过此电压范围。
附件是电路的一部分、是5V 上的波形。
请帮您检查并提供一些建议、谢谢!