This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217C 在低温下无法为 AM3352供电

Guru**** 2496495 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716196/tps65217-tps65217c-cannot-power-for-am3352-at-a-low-temp

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3352

当为 AM3352BZCZD80使用 TPS65217C 电源时;3352无法在较低温度下启动。

经过分析、低温下的电源输出电压约为4.7至4.8V、这会导致 TPS65217C 电源故障。

65217通常可在2.75-5.8V 电压下工作、而4.7-4.8V 电压未超过此电压范围。  

附件是电路的一部分、是5V 上的波形。

请帮您检查并提供一些建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julia:

    我已将此帖子分配给相应的应用工程师。 您测试的温度是多少?

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测试的具体温度是多少? 它有多低? -10°C? -40°C?

    您在示波器捕获中显示了什么? 您测量的是原理图的哪个部分?

    请在下次捕获波形时测量输入电压(AC)、SYS、LDO1和 PGOOD、并在问题发生时共享结果。

    尝试将 R84替换为1-10kOhm 电阻器。 BAT 和 BAT_SENSE 应短接在一起、但它们不能直接短接至 GND。 BAT_SENSE 会强制电流进入 BAT 并测量电压。 这用于检测电池是否存在以及电池是否存在。 这可能不是您在低温下看到问题的根本原因、但这是一个严重问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在的问题是、如果 TPS65217C 在短时间内断电、然后上电、时间间隔可能仅为100-200ms、65217C 将被锁定、无法通电。
    我们可以通过一个非常简单的测试来获得这种现象、使用开发板的开关、进行非常快速的拨号以导致5V (100-200ms)的短暂中断。 那么、即使施加5V 电压、TPS65217C 也有可能不再具有输出。

    我们认为这应该是65217C 的断电时序保护、但我们在数据表中找不到这方面的说明。
    但在某些使用 AM3352+TPS65217C 的行业应用中、很可能会出现100-200ms 的电源故障。 如果确实发生这种情况、即使在非常短的断电后仍有5V 电源、处理器 AM3352也会由于65217锁定而无法输出、因此处理器 AM3352将会关闭、并且整个设备不应工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julia、

    我们需要有关该问题的更多具体信息来提供帮助。

    您测试的具体温度是多少? 它有多低? -10°C? -40°C?


    当您说测试使用开发板很简单时、请更加具体:哪个开发板? 您要翻转的开关的名称是什么?

    请捕获出现问题的示波器截图、捕获多个信息通道:输入电压(AC)、SYS、LDO1和 PGOOD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julia、

    由于您几周内未回复、我将此主题标记为已关闭。 如果您仍需要技术帮助、请提供更多信息以帮助我们解决您的问题。 如果您的问题已解决、请解释问题的根本原因并将问题标记为已回答。

    谢谢、
    Brian