This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:输出电压不正确

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723497/tps54231-output-voltage-is-not-correct

器件型号:TPS54231

大家好、

我为我的应用设计了随附的原理图。 第一次焊接后、我得到了错误的输出值。

预期值为3.3V、但我得到的是5.5V。 此外、该测试没有负载。

请使用所用组件检查原理图。

电感器: IHLP25CZER100M11  

二极管:B560、也捕获二极管为 B560

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C9应该大于2.5nF、请参阅数据表"8.3.5使用 SS 引脚的可编程慢启动"。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    是否可以使用10nF 而不是1.5nF?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以选择2.5nF 至25nF 的值。

    肖恩