This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63710:电源

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718884/webench-tools-tps63710-power-supply

器件型号:TPS63710

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在制作一个12-14V 输入、-2.5V 输出的开关电源。 它应该使用.1A 电流。 请参阅下面的原理图。 输出上仍然有太多的纹波。 我应该提高电感器和 C01/C2值吗? 您能否为具有较低纹波的电感器和 C01/C2提供特定值?

谢谢、

Sarah C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarah、

    它是仿真结果还是在真实电路中进行测量? 您在输出端得到多少纹波、您的目标是什么?

    您可以在数据表中找到确定元件尺寸的设计指南。 您的原理图看起来不错、纹波应大约为 mV。

    如果您使用的是真实电路、您能否展示 PCB 布局?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 位于下方。 左侧是不相关的正电源。 下面 是使用示波器进行的测量。  我尝试更改了两个 COUT 电容器(C2和 C0)并添加了25欧姆的负载电阻器、但这并没有真正的帮助。

    谢谢、

    Sarah C

    您可以在下面看到使用发送的原理图初始示波器图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    该尺寸和频率的纹波表明电路存在严重问题。 在这种情况下、问题很可能是 PCB 布局。

    请查看 数据表第25页中的布局指南。 您应适当调整布线的尺寸、实现良好的接地布局、并将滤波元件尽可能靠近(电气!) 输入电压。 这些是为任何开关模式转换器制作 PCB 时的一些一般规则。 我建议以下列指南作为起点:
    《开关电源布局指南》
    实现良好的升压转换器 PCB 布局的五个步骤
    五步轻松实现降压转换器的出色 PCB 布局

    或者、您只需进行极少更改、即可从数据表中复制建议的布局。

    我怀疑左侧有一个线性稳压器、因此也是如此。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的 PCB 与数据表非常相似。 我更换了电感器和输出电容器、以便在下一次迭代时使它们彼此更接近、我将尝试使用更大的电感器。 我认为问题可能是没有电源和接地平面、因此有更长的电路布线。 这是问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarah、

    您的 PCB 在拓扑上与建议的 PCB 相似、但这还不够。 布线宽度不足、接地布线应得到改善。 仅仅连接组件是不够的、更改组件值将不会有所帮助。 这就是我参考数据表中建议的布局的原因。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是我的第一个草稿。 我添加了电源平面和接地平面、并使布线更粗。 我还将尝试使用多边形工具制作一个。 但如果你认为这个会很好的话,让我来敲一下。 右侧是我先前向您展示的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarah、

    现在组件的布局更好、但是、您仍应使布线更宽、尽可能宽、布局允许的宽度。 尤其是输入和输出电容器与 VIN、SW 和 CP 引脚之间的布线。 输入和输出电容器应放置在更靠近 TPS63710的位置、而 Cix1应是最靠近器件的电容器。 为了实现更好的接地连接、请在器件下方放置通孔、并将两个 GND 引脚连接到器件、就像数据表示例中一样。 输出电容器的接地端可以直接连接到顶层的 TPS63710接地端。

    数据表中的建议布局仅在两层中即可满足上述所有要求。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarah、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳