工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在制作一个12-14V 输入、-2.5V 输出的开关电源。 它应该使用.1A 电流。 请参阅下面的原理图。 输出上仍然有太多的纹波。 我应该提高电感器和 C01/C2值吗? 您能否为具有较低纹波的电感器和 C01/C2提供特定值?
谢谢、
Sarah C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Sarah、
该尺寸和频率的纹波表明电路存在严重问题。 在这种情况下、问题很可能是 PCB 布局。
请查看 数据表第25页中的布局指南。 您应适当调整布线的尺寸、实现良好的接地布局、并将滤波元件尽可能靠近(电气!) 输入电压。 这些是为任何开关模式转换器制作 PCB 时的一些一般规则。 我建议以下列指南作为起点:
《开关电源布局指南》
实现良好的升压转换器 PCB 布局的五个步骤
五步轻松实现降压转换器的出色 PCB 布局
或者、您只需进行极少更改、即可从数据表中复制建议的布局。
我怀疑左侧有一个线性稳压器、因此也是如此。
此致、
密耳