请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28500 您好、TI、
下面的电路是来自 UCC28500数据表第13页的设计示例。
下面是我的问题:辅助电源电路如何工作? D5和 D7的设计与标准正向结构不同。 我猜是电路启动时、Vccbias 会将 C6和 C12+C20充电至15V。 然后 UCC28500开始工作、并通过 L1 (变压器)为 C12充电至15V、这将使 C12 + C20变为30V (15V+15V)并强制 Q5关闭。 C6也会充电至30V 吗? 30V Vcc 将烧毁 PWM IC?
谢谢。