This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流稳压器可在12V 至24V 范围内实现直流/直流转换、最大输出为8A

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723494/dcdc-stepup-from-12v-to-24v-with-max-8a-output

主题中讨论的其他器件:TPS43060

需要找到能够驱动外部 MOSFET 的尽可能低的成本组件、从而实现

可提供24V 8A 电流。 这不是在一个连续的基础上进行的,而是在现在和将来进行的。 电压

始终开启、24V 必须在那里、但完整的8A 输出仅在几秒钟内消耗、然后它将停留在

在需要下一个高电流输出之前的一两分钟。

有什么建议吗? TPS43060TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS43060或 LM25122。 这两种器件都可以正常工作、因为它们是同步转换器。 由于功耗相当高、因此多相设计是一个很好的解决方案。

    另请查看 TI 设计网站。 可能已经有适合此应用的设计。
    www.ti.com/.../index.html

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将查看两个建议项目。
    Rgds
    扎沙里亚斯