This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:使用 INA139测量 TPS61158产生的 LED 电流

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61158, INA139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723013/tps61158-measure-led-current-produced-by-tps61158-with-ina139

器件型号:TPS61158
主题中讨论的其他器件: INA139

是否可以将 INA139 (高侧电流分流监控器)并联到 TPS61158 WLED 驱动器的反馈电阻器上、如下所示?

我想使用 PWM 进行调光、并且需要测量产生的电流。但我不知道、当以大约100kHz 的频率应用 PWM 时、INA139是否会看到恒定电压或矩形或锯齿波形。 我假设 INA139的附加电阻负载不会干扰 TPS61158的调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    INA139将看到恒定电压和一些纹波。 如果您将一个 INA 与 RFB 并联、它将对控制环路产生影响。 INA139的输入阻抗会干扰电流设置。如果您确实想监控流经 LED 的电流、则可以移动插入外部电阻器、而 LED 位于高侧。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA319已经有一个1k 欧姆的内部电阻器。 这是否会真正干扰 TPS61158的控制环路? 其 FB 电流仅为2uA、FB 电阻器为10欧姆。

    必须在 INA319的计算中添加 INA139 VIN+输入上的外部电阻器 RIN+、即 Vo=is * Rs * Rl /(1k + RIN+)。 另一方面、通过使用外部电阻器、我可以添加低通滤波器、以减少测量的纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于此应用、应该可以。 但您需要确保 INA319具有足够的输入阻抗。 我建议您申请 EVM 来验证此应用。 谢谢。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是发现、我的方法不起作用、因为 INA139的输入至少需要2.7V 电压。它是一个高侧监控器、因此需要 VOUT 和 LED 链阳极之间的分流器。