请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61158 主题中讨论的其他器件: INA139
是否可以将 INA139 (高侧电流分流监控器)并联到 TPS61158 WLED 驱动器的反馈电阻器上、如下所示?
我想使用 PWM 进行调光、并且需要测量产生的电流。但我不知道、当以大约100kHz 的频率应用 PWM 时、INA139是否会看到恒定电压或矩形或锯齿波形。 我假设 INA139的附加电阻负载不会干扰 TPS61158的调节。