Other Parts Discussed in Thread: BQ24090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24090 您好!
测试 BQ24090锂离子充电器时遇到以下问题: 插入5V 电源后、CHG 指示灯不会变为低电平(连接的 LED 不会亮起)、电池上的电压和 ISET 引脚上的电压(作为充电电流的指示器)都表现出奇怪的行为。
以下是插入5V 电压时的示波器截图:
红色:BAT 上的电压
黄色:ISET 上的电压
放大后、我可以看到曲线就像 PWM 信号。
根据数据表、我已将所有器件连接到:
R (ISET)= 1.5k
R (ISET2)= GND
R (PRETERM)= 2k
R (TS)= 10k (不需要 TS)
1uF 触点打开和打开
该电池是一款具有标准保护功能的600mAh 锂离子电池、电量超过一半。
目前、我在连接中找不到错误。 是否有人暗示问题可能是什么、或者我可以朝哪个方向看?
此致
Daniel Ulrich