Other Parts Discussed in Thread: TPS92513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92513 您好!
当我使用适用于 TPS92513的 WEBENCH 设计示例原理图时、二极管连接在 Cout 和 Vin 之间。 (在所附的原理图中添加了 D2二极管。)
数据表 介绍了典型应用、但不应使用二极管。 请在 WEBENCH e2e.ti.com/.../IR_2D00_LED1.pdf 中告知我需要该二极管的原因
此致、
Nagata。