Other Parts Discussed in Thread: LM51501-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51501-Q1 大家好、团队、
我正在评估应用的升压器 LM51501-Q1。
该器件具有内部反馈电阻器、可降低 IQ 并设置输出电压。
是否可以添加外部电阻器(分压器)、最终使用缓冲器将输出电压分压得更远、并获得24V 而不是12V 的输出电压?
因此、我设置12V、将电压除以2并将其反馈为伪输出电压。
这将牺牲 IQ、但器件会起作用吗?
输出 MOS 在24V 时工作?
内部状态机是否会因选择不同的电压而出现问题?
反馈引脚的输入阻抗是多少? 或者、我可以将分压器直接连接到 Vout 引脚、还是需要缓冲器?
额外的缓冲器是否会影响稳定性?
从概念上讲可能可行、我对可能需要记住的不同方面进行了大声的思考。
欢迎其他考虑因素或不去。
谢谢、
日落