Other Parts Discussed in Thread: UCC28700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28700 我使用 UCC28700 (针对90-285VAC 的输入范围)制造了 CC 电源、但它无法启动。 所需特性:输出电流(CC) 0.7A、输出电压约为90V。 IC 在 DRV 引脚上生成3个脉冲系列、而不生成任何脉冲。 基于 PQ26/20内核的变压器。 我尝试了2种配置:(PRI:Aux:Sec) 1) 28:7:36和2) 30:5:33 (实际)。
FET 源极引脚:
原理图: