This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电池5电压读为低电平

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723100/bq76920-cell-5-voltage-reads-low

器件型号:BQ76920

当电池组电压降至13.5V 以下时、我的客户发现电池5上的电池电压较低。

请参阅附件 PPTX 文件、了解我与客户的对话的详细信息、客户原理图和数据图。

谢谢。

e2e.ti.com/.../BQ76920-Cell-5-Voltage-Issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    原理图看起来与数据表非常相似。 报告的电压行为非常意外。  典型行为符合数据表规格、误差具有图6-2的特征形状、如此处的示例所示。

    原理图中有一条有关 REGOUT 的注释、其读数为"45mA MAX"、该值是 REGOUT 的最大短路电流。  REGOUT 只能提供大约20mA 的电流。  如果它们使用 REGOUT 提供恒定功率负载、电流将随着电压下降而增加。  电流的增加将拉低 REGSRC 和 BAT。  当 BAT 被拉至低于 VC5时、顶部电池将无法正确测量。

    虽然将 BAT 和 REGSRC 连接以共享电源滤波器组件可提供一个组件数量较少的解决方案、但它不支持高电流解决方案。  对于较高的 REGOUT 电流、首选或需要 bq76920数据表图8-1简化原理图这样的单独滤波器、其中 REGSRC 由 BATL+供电。  见 www.ti.com/.../slua749 图13。  但是、如果原理图注释中有此要求、bq76920 REGOUT 将无法提供45mA 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我是电路的设计人员、Mark 为我做了这篇文章。 45mA 注释会误导开发者、因为我们仅使用它为主机 MCU (STM32F0x2)供电。 我确信、在电池端子上未施加负载的情况下、整个 BMS (BQ76920 + STM32 + CAN 收发器)的流耗小于20mA。

    我将在您建议的图13中对解决方案进行原型设计、但不确定100欧姆和2.2uF 是否是两种滤波器的良好组合。 您会推荐什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    有趣的是、上面的示例是 EVM 和监测计断开连接、因此稳压器上没有负载。 我应该看看这个。 20mA x 100 Ω 为2V、加上二极管正向偏置。 这很容易超过电池电压的一半、并且器件没有额定 VC5 - BAT 限值。
    我也不希望 MCU 提供重负载。 最好查看电路板上的 BAT-REGSRC 节点发生的情况、以查看其是否与上述内容一致、或者是否可能出现意外压降。 也许该负载比使用 EVM 观察到的负载要大。
    数据表包括 CCAP 电容值为1uF 的 REGSRC、建议使用最小值为1uF。 1或2.2uF 可能是一个很好的值。 从 REGSRC 到 REGOUT 之间应该有良好的余量、FET 输出将首先受到影响。 选择在最大负载时提供可接受压降的电阻器。 例如、如果您希望在 FET 输出上保持10V、从而允许2V、则您希望在 REGSRC 上保持12V。 如果您的最小电池电压为15V、则在最大负载时、您有3V 的电压降在滤波器电阻器上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、当我将滤波电阻器更改为50欧姆时、电池5读数的可怕不准确度消失了、即减少了电池5和 REGSRC/BAT 之间的 IR 压降。 感谢您带我浏览这个问题! 我将继续测试、看看此设计更改是否会在其他地方导致问题。