This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718956/bq78350-bq78350

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940EVMEV2400

这是我的配置:

电路板:BQ76940EVM

BATT:12S1P (标称电压3.6V、标称容量3.0Ah)  

编程电池化学成分:18650HG2 (3000mAh) ID 2125

接口:EV2400

问题:我使用2.0A CC 虚拟负载将电池放电至0%。 但是、正如您在下图中看到的、我的电池仍然具有43469mV

下面是我的保护设置图片

我们将感谢您的任何帮助。

下面是一个额外的信息:如下图所示:

17m21的电池 SOC 从94%变为0%。 此外、检查从82%到8%的极快变化。

电压图末尾的电压大于42V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    您是否已选择电池的化学 ID 并将其加载到数据闪存设置中?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    感谢您的响应
    是的、我有:

    编程电池化学成分:18650HG2 (3000mAh) ID 2125
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您能否向我发送您的 gg 文件以便我可以查看数据闪存设置?

    此外、您现在是否能够与电路板通信? 您说您在另一个线程中失去了通信。

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找 随附的118650HG2_12S1P.gg.csv 文件(e2e.ti.com/.../118650HG2_5F00_12S1P.txttxt 文件)。

    是的、我能够与 BQ76940EVM 进行通信。 当我尝试为电池充电时、通信暂时中断。 一旦我复位通信(断开/连接) USB、通信就会恢复正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    跳降至7% SOC 意味着器件认为您将达到 EDV2电压。 您是否运行了电压校准?


    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我是这样做的。
    我按照 SLUV925B 第5.8节中的校准说明进行操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    您能否捕获各个电池的电压? 跳转至7%表示监测计正在检测到其中一个 EDV 阈值的交叉。 监测计会检测任何单个电池何时超过此阈值。 您是否看到电池上的电压相等? 您是否在监控器件上使用电池平衡?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Bat_5F00_Test_5F00_181408_5F00_1049.logIt看起来所有电池电压都正常。 请查找随附的日志文件。

    我没有在监控器件上设置任何平衡。 我怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    从日志文件中可以清楚地看到、已达到 EDV2电压并触发 SOC 的大幅变化。 在下图中、您可以看到电芯10达到3501mV 跳变点。 这会导致 SOC 估算值跳至7%、右侧的监测状态寄存器将 EDV2位置位、并且在 BatteryStatus()寄存器中设置 RCA 和 RTA 警报。   

    因此、主要问题是电池不平衡。 在日志文件的开头、单元格已经显示了最低和最高值之间约500mV 的不平衡。 您能否在充满电后测量电池电压? 默认情况下启用电池平衡、因此在充电期间应进行平衡。 将电池连接到 EVM 时、阻抗差会导致此问题。 您能否看到是否有方法改进您的连接以最大限度地减小电阻?  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚发现、我跳过了部分指令以减少单元格帐户。
    更具体地说、我跳过了"短 AFE 输入"步骤、如文档 SLVU925B 表3第28页所述。
    完成该跳线后、我的电压变为正常。
    感谢 Matt 的帮助