Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ76940EVM、 EV2400
这是我的配置:
电路板:BQ76940EVM
BATT:12S1P (标称电压3.6V、标称容量3.0Ah)
编程电池化学成分:18650HG2 (3000mAh) ID 2125
接口:EV2400
问题:我使用2.0A CC 虚拟负载将电池放电至0%。 但是、正如您在下图中看到的、我的电池仍然具有43469mV
下面是我的保护设置图片
我们将感谢您的任何帮助。
下面是一个额外的信息:如下图所示:
17m21的电池 SOC 从94%变为0%。 此外、检查从82%到8%的极快变化。
电压图末尾的电压大于42V。