This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:是否可以将 PMBus 地址设置为0x26?

Guru**** 2496495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723346/tps549a20-pmbus-address-can-be-set-to-0x26-or-not

器件型号:TPS549A20

大家好、

我的客户希望将 TPS549A20 PMBus 地址设置为0x26 (8位)。

我检查了数据表、可以使用255k + 27k Ω 进行设置、对吧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电阻器值正确。 不过、十六进制地址为0x13h LSB 位可以是读取还是写入。 即使 LSB 是8位的一部分、SMBus 规范也不将 LSB 指定为实际7b 地址的一部分(即位 A7-A0)。

    谢谢你。

    Amnat