This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:Flybuck 转换器

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722969/lm5160a-flybuck-converter

器件型号:LM5160A

您好!

   我在增加负载时遇到输出压降问题。  

  输入电压 :  -20 V 至60 V  

   输出电压: - 12V

  输出电流:-1.5A   

我使用 webench 来设计 电路。   

当增加负载时、输出电压下降至8.7伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    Fly-Buck 无法直接调节隔离式输出、因此我不会对下降感到惊讶、但这太大了。

    请分享原理图和布局。

    2.主输出是否也随负载下降?

    3.开关波形是否为恒定频率/占空比矩形波?

    4.您在调试中还发现了什么?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_5321215_5F00_8_5F00_978674703.pdfHiSamuel Jaffe、

       初级电压没有下降。

        负载前后的电压约为8.8V  

      

      但 无负载输出为20伏。

        在连接50mA 负载后。 降至12.3。

       连接1.2A 负载时、电压降至8.8伏

        我使用 VPH2-0083变压器   NP 到 NS  为 1.5  

        如果一次侧电压为8.8v、二次侧电压应为12.3近似值

     变压器有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4024.webench_5F00_design_5F00_5321215_5F00_8_5F00_978674703.pdfHiSamuel Jaffe、

       初级电压没有下降。

        负载前后的电压约为8.8V  

      

      但 无负载输出为20伏。

        在连接50mA 负载后。 降至12.3。

       连接1.2A 负载时、电压降至8.8伏

        我使用 VPH2-0083变压器   NP 到 NS  为 1.5  

        如果一次侧电压为8.8v、二次侧电压应为12.3近似值

     变压器有问题吗?

     什么是通过反馈在反激模式下调节输出电压的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出下降时、您是否有 SW 节点的示波器波形? 您还能确认 FPWM 引脚连接到 VCC、使其在 FPWM 模式下运行吗?  

    在使用20V 输入电压时、该压降是否也会下降? 您是否尝试在更高的电压下运行?

    您是否尝试加载一次侧并查看一次侧是否进行了调节?

    谢谢

    -Arief