This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:TPS54062低功耗降压转换器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54062, LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721229/tps54062-tps54062-low-power-buck-converter

器件型号:TPS54062
主题中讨论的其他器件: LM5166

您好!

我将使用 TPS54062进行低功耗降压转换。 输入电压范围为36V 至52V。  输入电流限制为5mA。 即输入电流不得超过5mA。 所需输出为12V/10mA。  

现在、对于这种应用、TPS54062是否合适? TPS54062需要使用外部自举电容器来导通高侧 N 沟道 MOSFET。 在每个 PWM 周期中、该电容器将从输入电源充电、输入电流将在一定的时间内超过5mA、对吧? 您能建议解决此问题的方法吗?  

向自举电容器添加串联电阻器是否是一种良好的解决方案? 这将限制开关频率和占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhananjay、

    这是一个有趣的问题。 以下是我的想法:

    您可以使用 PFET 转换器/控制器。 这可能会降低效率、但会消除引导电容器。

    2.引导电容器可能不是最大的问题。 引导电容器在每个开关周期只会放电一点点、而 FET 寄生电容器更小、但会充电/放电至 VIN。 这可能更是一个问题、但对于任何直流/直流 IC 而言都很难解决。

    您可以使用与 RBOOT 并联的二极管。 这样一来、CBOOT 会通过电阻器充电、但会通过二极管放电。 根据~8V 得出的0.5V 二极管压降可能适合您的设计。 我只是担心、通过 RBOOT 的电流可能会达到 BOOT UVLO、并导致器件发生故障、然后才能使 RBOOT 达到足够高的电平、从而达到5mA 的考虑值。

    4.您还可以添加大量的输入滤波,但这会花费金钱。


    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    感谢您的回复。 您能否建议一个将 PFET 用作高侧 MOSFET 的低成本降压转换器?
    最好具有电流控制环路。

    此致、
    Dhananjay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    即使我们在此应用中使用 TPS54062、初始输入大容量电容器也会充电。 因此将出现浪涌电流、但一旦这些电容器充电、输入大容量旁路电容器将为 MOSFET 寄生电容器和引导电容器提供充电电流、对吧? 因此、一旦输入电容器充电正确、就不会出现问题? 浪涌电流将由输入电容器提供。

    此致、
    Dhananjay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhananjay、

    LM5166是一款出色的 PFET 器件、但它是 COT。 如果您需要电流模式、我建议您坚持使用 TPS54062。

    您可以使用 WEBENCH (TPS54062产品文件夹、如果您向下滚动一点、位于右侧)并导出 TINA/Spice 仿真。 您可以从此处运行仿真、以根据您的规格设置您的系统。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、
    最大值是多少 TPS64062可以支持的占空比?

    Dhananjay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhananjay、

    TPS54062产品文件夹中的参数为98%。 您将需要在数据表中进行一些数学运算、以确定规格的确切值(最小导通时间为120ns、死区时间为30ns……)

    Sam