This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:EN 引脚参考

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721265/lp8860-q1-en-pin-consult

器件型号:LP8860-Q1

尊敬的 TI 专家:

我现在使用的是 LP8860A、加电序列如下所示、

当 VCC 为5V 时、EN 将被上拉约30ms,、然后被下拉、这与数据表中的序列不同

然后 我断开 EN 与 MCU 的连接、这意味着 EN 悬空、上电序列如下所示~

正如我知道的、EN 是输入引脚、EN 如何变为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波形对我来说也是不合理的。 您是否想分享有关原理图的更多详细信息? 系统中的电源引脚和 EN 引脚是如何连接的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。