Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, LM5101A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27211 主题中讨论的其他器件: LM5101A
您好!
请查看随附的电路。 U5变热并发生故障。 U4似乎正常工作。
测得的死区时间为35ns。
工作频率为125kHz。
电桥电压= 48V。
UCC27211的16VDC 电源干净、纹波小于2V。
C9和 C10是直流阻断电容器、可防止磁芯磁通走漏。 测试负载为2700欧姆。
如果有任何见解,我将不胜感激。
谢谢!