This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:同一驱动程序不断发生故障的 H 桥应用

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721308/ucc27211-h-bridge-application-where-the-same-driver-keeps-failing

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件: LM5101A

您好!

请查看随附的电路。 U5变热并发生故障。 U4似乎正常工作。

测得的死区时间为35ns。

工作频率为125kHz。

电桥电压= 48V。  

UCC27211的16VDC 电源干净、纹波小于2V。

C9和 C10是直流阻断电容器、可防止磁芯磁通走漏。 测试负载为2700欧姆。

如果有任何见解,我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    我是为 UCC27211提供支持的应用工程师、将致力于帮助解决您的问题。
    我查看了 IRFL4315的数据表、查看了栅极电荷、我的第一个意见是查看 HS 到 HB 电容。
    LM5101A 数据表提供了有关选择自举和 VDD 电容的指导。 链接 为 www.ti.com/.../lm5101a.pdf
    第9.2.2.1节提供了有关选择自举电容器的指导。
    首先、您确定 Qtotal、包括 MOSFET Qg 和驱动器静态电流。 Qtotal=Qg + IHBS (Dmax/Fsw)
    即 Qtotal= 19nC + 0.1mA (.5/125kHz)= 19.4nC
    然后通过总电荷和允许的 HB 电容压降来确定 Cboot。
    Cboot=Qtotal/deltaVHB。 对于1V HB Cboot 压降将为19.4nF、2V Cboot 将为~10nF。
    我建议将 C4和 C5从5600pF 增加到至少22nF、这将减少为 MOSFET 栅极电荷充电时 HB 电容器压降。
    这可能有助于解决该问题并建议进行测试。
    如果这对问题没有帮助、我需要查看一些示波器图以进一步提供帮助。
    您能否记录每个驱动器 U4和 U5的 HO、LO 和 HS、以便能够检查驱动器和开关节点时序?
    在具有多个开关周期的图上记录、并在时序放大的情况下记录其他图、以查看 LO 和 HO 开关转换的详细信息以及死区时间。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我们必须假设您已经解决了您的问题。

    如果可能、请发布解决方法、以便其他人从中学习。

    如果没有、请告知我们、我们将与您一起解决该问题。