This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075-Q1:输出电压降至0、3V 而不是0V

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714781/bq24075-q1-vout-drops-to-0-3v-instead-of-0v

器件型号:BQ24075-Q1

您好!
当我将 SYSOFF 拉为高电平以关闭 VOUT 时、VOUT 降至0、3V 而不是0V。 当我120µA 电流消耗时、电流峰值高达3mA、总平均值为70 μ A。

CE 始终为低电平。

EN1始终为低电平。

EN2始终为高电平。

微控制器将 SYSOFF 拉至高电平、并通过 VOUT 供电。


有人知道 VOUT 为什么不下降到0V 吗? 是否有可能由电池充电器导致电流峰值?

谢谢、
Jendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jendrik 您好、
    如何将 SYSOFF 拉高? 您是否将引脚保持悬空(通过内部上拉至 VBAT)或将其连接到电压源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、
    我将 SYSOFF 拉至 VOUT。 但在这种情况下、除了电池之外、没有其他电源。 因此 VOUT 应等于 VBAT。
    当我拉高 SYSOFF 时、控制电池充电器的微控制器会切断其自身的电压、SYSOFF 开始浮动。

    谢谢、
    Jendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jendrik、
    您能不能发布您的原理图、以便我更好地了解您的系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    如果您查看我们之前发布的一篇文章、可能也会有所帮助:

    e2e.ti.com/.../2617057

    感谢你的帮助。


    此致、
    Jendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    即使在 OUT 上有电阻器(~100K 欧姆)、VOUT 是否为0.3V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    很抱歉耽误你的回答。 我刚刚使用100k 导通输出测试了这个、它显示了同样的行为。

    此致


    Franz