This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:将电池连接到 IC 不会为电路加电。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714793/bq24032a-connecting-the-battery-to-the-ic-does-not-power-up-the-circuit

器件型号:BQ24032A

您好!

我们将 BQ24032A 用作我们最新产品中的电源管理芯片、该产品目前处于原型设计阶段的末尾。 我们最后的一些问题必须得到解决,其中一个问题是:
如果我将电池连接到 IC、但未连接其他电源、则 IC 不会为其余应用的电路供电。 如果我现在连接 USB 电缆进行充电、IC 将开始 为电路正常供电。 此外、充电工作正常、STAT LED 的工作方式如数据表中所述。 我们还拥有一个 EVAL 板、在该板上不会发生错误、但我们连接到断电的耗电元件较少。 我们的电流电路将作为图片附加。  
另外值得一提的是、我们遇到了电池作为独立电源为器件加电大约1/50次的奇怪行为(将其插入和拔出)。 如果电路已通电(借助 USB)、我可以拔下 USB 电缆、电池作为独立电源正常工作-问题仅影响加电阶段。  
连接到 POWER_OUT 信号的耗电元件需要大约400-500mA (累加)。


也许您有一些想法导致这个问题的原因?  


此致、
Maximilian Majzyk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否发布 VBAT、VOUT、VDPPM 和 IBAT 的示波器截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    我已准备好来自 VBAT、VOUT、VDPPM 的快照、并测量了~231mA 的 IBAT (当万用表显示过载时具有一些半周期不可测量峰值)。
    这些测量是在电路未通电且电池作为独立电源连接的情况下完成的。

    下面附有简短说明的图片。

    谢谢您、此致、
    Maximilian Majzyk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是
    我已经在实验室中尝试过这种方法、我无法重现此问题。 当处于仅 BAT 模式时、器件充当直通、因此在该模式下不应有任何问题。 您能否尝试移除500mA 负载并查看是否出现此问题。 另请尝试使用源表更换电池、并检查此问题是否仍然存在。 此外、同时查看输出电流和 VOUT 的示波器截图也会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马西米兰
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。