Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A
您好!
我们将 BQ24032A 用作我们最新产品中的电源管理芯片、该产品目前处于原型设计阶段的末尾。 我们最后的一些问题必须得到解决,其中一个问题是:
如果我将电池连接到 IC、但未连接其他电源、则 IC 不会为其余应用的电路供电。 如果我现在连接 USB 电缆进行充电、IC 将开始 为电路正常供电。 此外、充电工作正常、STAT LED 的工作方式如数据表中所述。 我们还拥有一个 EVAL 板、在该板上不会发生错误、但我们连接到断电的耗电元件较少。 我们的电流电路将作为图片附加。
另外值得一提的是、我们遇到了电池作为独立电源为器件加电大约1/50次的奇怪行为(将其插入和拔出)。 如果电路已通电(借助 USB)、我可以拔下 USB 电缆、电池作为独立电源正常工作-问题仅影响加电阶段。
连接到 POWER_OUT 信号的耗电元件需要大约400-500mA (累加)。
也许您有一些想法导致这个问题的原因?