Other Parts Discussed in Thread: PMP9774, TPS61088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61088 主题中讨论的其他器件:PMP9774、
您好!
我有一个使用 TPS61088来驱动电机的应用。 输入为3个"C"电池、标称电压范围为4.6V 至3.6V。 电机电压为6V。 我希望能够将电机电压从4.5V 变为6V。 是否最好在 FB 引脚的高侧电阻器上使用数字电位器、还是最好像 PMP9774参考设计那样注入直流电压? 变化率很慢、例如每秒更改一次该值。
谢谢、
Derek