This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:动态更改输出电压-最好使用 DAC 或数字电位器?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9774, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722738/tps61088-dynamically-changing-output-voltage---better-to-use-a-dac-or-digital-pot

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:PMP9774

您好!  

  我有一个使用 TPS61088来驱动电机的应用。 输入为3个"C"电池、标称电压范围为4.6V 至3.6V。 电机电压为6V。 我希望能够将电机电压从4.5V 变为6V。 是否最好在 FB 引脚的高侧电阻器上使用数字电位器、还是最好像 PMP9774参考设计那样注入直流电压? 变化率很慢、例如每秒更改一次该值。

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    两种方法都在 FB 引脚的高侧电阻器上使用数字电位器、或注入 PMP9774等直流电压 是很好的方法。 您可以使用其中任何一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、为了将 TPS61088输出电压从4.5V 更改为6V、我应该向 FB 引脚输入什么电压? 对于反馈电阻器、我目前使用 RtoP=224k 和 Rbottom=56k、计算出的输出电压为6V。 或者、我应该将这些设置为4.5V、然后使用 DAC 来增加它吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    如果您重复使用 PMP9774电路:当外部添加直流电压 Vdd=0V、Vo=4.5V;当 Vadd=1V、Vomax=6V 时。 请检查以下电路中的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、对于 TPS61088、输出电压应始终比输入电压高0.5V 左右。 请在设计过程中注意这一点。 建议您将输出电压增加到5V-6.5V、因为 Vin-max=4.6V。