Other Parts Discussed in Thread: TPS54424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54424 大家好、团队、
我对 TPS54424内部振荡器架构有疑问。
RT/CLK 引脚被连接至数据表中"具有 PLL 的振荡器"的内部块。
当我们使用 RT 模式时、外部电阻器可以控制振荡器频率。
我认为电阻器会通过使 RC 振荡器来确定具有内部电容的频率、但10%的精度(与温度相关)优于我预期的精度。
是否实现了比我想象的更好的技术、或者内部振荡器架构是否有任何开放材料? 我对那个很好奇吗?
提前感谢、
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE