This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:振荡器架构问题

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722944/tps54424-oscillator-architecture-question

器件型号:TPS54424

大家好、团队、

我对 TPS54424内部振荡器架构有疑问。
RT/CLK 引脚被连接至数据表中"具有 PLL 的振荡器"的内部块。
当我们使用 RT 模式时、外部电阻器可以控制振荡器频率。
我认为电阻器会通过使 RC 振荡器来确定具有内部电容的频率、但10%的精度(与温度相关)优于我预期的精度。
是否实现了比我想象的更好的技术、或者内部振荡器架构是否有任何开放材料? 我对那个很好奇吗?

提前感谢、
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya-San、

    我没有详细介绍振荡器架构、但可以说它与标准 RC 振荡器类似。 我的理解是、流经电阻器的电流在内部进行镜像、以便为内部电容充电、从而形成斜坡并设置 FSW。 电阻越小、通过 RT 电阻的电流越大、FSW 越高。

    在生产测试中还进行了修整、以提高振荡器的精度。

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您、Anthony - San。
    这对我很有帮助。

    此致、
    新亚·索本