Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145 主题中讨论的其他器件:LM5141、
各位专家、您好!
使用 LM5145 EVM 时、其输出纹波具有一个非常奇怪的平台、并且也存在于 LM5141中。 因此、我的问题是该平台的原因是什么?
绿色线是输出纹波、其中可以清楚地看到 ESL、ESR 和 C 本身引起的纹波;
黄线为 VIN;
紫色线是电感器电流;
非常感谢!
文豪