This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23861:在自动模式下运行 TPS23861EVM-612时,为什么在连接标准1类或2类 PD 后高功率端口不会打开?

Guru**** 2495615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723210/faq-tps23861-when-operating-tps23861evm-612-in-auto-mode-why-doesn-t-the-high-power-port-turn-on-after-connecting-a-standard-type-1-or-type2-pd

器件型号:TPS23861

在自动模式下运行 TPS23861EVM-612时,为什么在连接标准1类或2类 PD 后高功率端口不会打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS23861EVM-612上有两种类型的端口:2线对端口和4线对端口。 每个4线对端口连接到两个 PSE 通道、以便提供更高的功率。 在自动模式下、端口自动执行检测/分类。 如果连接到一个 RJ45连接器的两个 PSE 通道处于自动模式、它们将开始检测、并且流经检测电阻的电流会加倍、因此检测电阻器上的测量电压也会加倍。 根据 TPS23861的检测算法、计算出的检测电阻也是 TPS23861可接受电阻范围的两倍。 因此、PSE 会认为检测电阻无效并不断进行检测。 其他资源