This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]数据信号和电源如何在同一以太网电缆中运行?

Guru**** 2495465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723180/faq-how-does-the-data-signal-and-power-operate-in-the-same-ethernet-cable

数据信号和电源如何在同一以太网电缆中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以太网电缆中总共有四对电线。 当 PSE 在1类和2类模式下运行时、电源信号在两对电线上运行、而数据信号被注入两对电线中的任何一对。 对于功率大于30W 的应用、所有四对导线均用于传输功率。 数据变压器用于将数据信号耦合到导线上。 在接收端、将使用另一个数据变压器将交流信号从直流电力线去耦。  

    其他资源