Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515 主题中讨论的其他器件: TPS92513
您好、
使用 TPS92515设计降压 LED 驱动器时是否有任何指导原则可在一定范围的电压输出范围内保持高精度运行?
例如、我希望在18-36V 的输出电压范围内输出最大700mA 的电流、恒定输入电压为48V。 我还希望输出在我对电流进行调光并开始分流 FET 调光时正常工作。 我使用数据表中的公式进行设计的努力导致了失败。 似乎故障在于这些可变输出的 Coff 计时器引脚的设置。
是否有任何有关使用类似 TPS92515的 TI 文档? 是否有另一个 TI 器件能够更好地处理此类操作?
谢谢、
Tyler