This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:可变输出电压设计

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722747/tps92515-variable-output-voltage-design

器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件: TPS92513

您好、

使用 TPS92515设计降压 LED 驱动器时是否有任何指导原则可在一定范围的电压输出范围内保持高精度运行?

例如、我希望在18-36V 的输出电压范围内输出最大700mA 的电流、恒定输入电压为48V。 我还希望输出在我对电流进行调光并开始分流 FET 调光时正常工作。 我使用数据表中的公式进行设计的努力导致了失败。 似乎故障在于这些可变输出的 Coff 计时器引脚的设置。  

是否有任何有关使用类似 TPS92515的 TI 文档? 是否有另一个 TI 器件能够更好地处理此类操作?

谢谢、

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tyler、

    高精度意味着什么? TPS92515是一款准迟滞器件、因此与某些器件相比、设计宽范围运行更具挑战性。 它可以在相对较宽的电压范围内设计为+/-5%、但您必须使电感器电流纹波保持相当小、并且您需要使用最大开关电流感应电压设置。 您还可以使用 TPS92513等其他器件来进行此类设计。 该器件具有内部误差放大器、因此更容易实现严格的调节。

    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JP、

    高精度意味着我希望尽可能接近200:1模拟和10、000:1分流 FET 调光精度。 当您说"最大开关电流感应电压设置"时、您是否意味着我必须通过将 IADJ 引脚连接到高电平来保持电流输出恒定? 您是否会碰巧有一个您所描述的设计示例?  

    我一定会查看 TPS92513。

    谢谢、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在整个范围内、200:1模拟调光不会保持5%的精度。 当您说高精度时、您的意思是真正的深度调光和/或对比度。 我们还从高分辨率角度讨论了这一点、但该术语更多地是指仅取决于您的命令(IADJ 或 PWM)的调光步长。 对于模拟调光、对比度是指200:1;对于分流 FET 调光、对比度是指10、000:1。 关于对比度、同样的注释适用。 您需要小纹波、高电感和低开关频率。 这将最大程度地提高模拟调光的对比度。 对于并联 FET 调光、您希望输出电容较低、这种类型的滞后器件非常适合这种情况。