请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3478Q-Q1 主题中讨论的其他器件:LM3478
大家好、团队、
我的一位客户使用 LM3478从12V 电池生成+-40V 电压、 P_40V_NEG_ISO 的输出电压变得不稳定( 通常在-37.5V 和 -39.8V 之间波动)、 并且 P_40V_POS_ISO 是稳定的。 当 LM3478的温度上升、负载在输出中是一个1.5K 欧姆的电阻器时、就会发生这个问题。
您能否帮助查看以下原理图并提供一些反馈?
对于 R340、您能告诉我该电阻器的功能吗? 我们可以将其删除吗? 谢谢。
东宝