This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:不稳定输出@高温

Guru**** 2495665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722240/lm3478q-q1-unstable-output-high-temp

器件型号:LM3478Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3478

大家好、团队、

我的一位客户使用 LM3478从12V 电池生成+-40V 电压、 P_40V_NEG_ISO 的输出电压变得不稳定( 通常在-37.5V 和 -39.8V 之间波动)、 并且 P_40V_POS_ISO 是稳定的。 当 LM3478的温度上升、负载在输出中是一个1.5K 欧姆的电阻器时、就会发生这个问题。

您能否帮助查看以下原理图并提供一些反馈?

对于 R340、您能告诉我该电阻器的功能吗? 我们可以将其删除吗? 谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    工程师现在不在办公室。 这一职位已分配给他。 他将在返回办公室后回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    我只需错误地单击"这可以解决我的问题"按钮、请保留此主题。
    另一个问题是、负输出是开环。 我们能否在+-1V 输入电压下在不超过30mA 的负载下实现输出纹波?
    谢谢。
    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    应用电路的开关频率是多少?

    为了帮助稳定环路、请尝试增大 C268并减小 R355。 这将降低环路的交叉频率、并有助于稳定输出电压。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    您可以看到 RT 设置为39K、因此开关频率应约为400kHz。  

    1. 客户尝试更改 R355=100k、C268=10nF、我们可以获得稳定的-40V 电压轨输出。 我们想知道、对于以前的 COMP 值、只有其中的一些电路板存在不稳定的问题、而该问题在高温下发生、您能帮助解释可能的原因吗?
    2. 如果我们短接 R340、我们可以解决不稳定的问题吗? 您能否对 R340发表一些意见? 我们需要它吗?
    3. 我要求客户将10kohm 电阻器作为+-40V 电压轨的负载、但是输出电压降至38V。 他们的原理图是否有任何问题?

    谢谢。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    请参阅以下我的回答。

    1.客户尝试更改 R355=100k、C268=10nF、我们可以获得稳定的-40V 电压轨输出。 我们想知道、对于以前的 COMP 值、只有其中的一些电路板存在不稳定的问题、而该问题在高温下发生、您能帮助解释可能的原因吗?
    这可能只是由于外部组件的容差。 在温度漂移变得不稳定之前和之后、补偿可能略微稳定。

    2.如果我们短接 R340、我们可以解决不稳定的问题吗? 您能否对 R340发表一些意见? 我们需要它吗?
    电阻器可能太大。 我建议保留一个占位符、但它可以安装一个0Ohm 电阻器。

    3.我要求客户将10kohm 电阻作为+-40V 电压轨的负载、但是输出电压降至38V。 他们的原理图是否有任何问题?
    -如果负载增加,会发生什么情况? 会发生什么情况?

    谢谢、

    Garrett